This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:Beagle Bone 互联网访问、Linux AM335x-EVM 4.14.79

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/785731/linux-am3358-beagle-bone-internet-access-linux-am335x-evm-4-14-79

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

从 BeagleBone Black 访问互联网时遇到问题。 我使用的产品:Linux AM335x-EVM 4.14.79。  我尝试了两种方法:

-通过板载 eth0 iface 进行访问,该接口可动态获取 IP 地址。

-通过 USB 共享笔记本电脑与 BBB 板的连接。

我看到 IP 已分配、我可以 ping BBB。 但是、我无法确定互联网访问。 我尝试了以下操作:

-分配默认路由路径(到 USB0或 eth0): route add default gw 192.168.7.1

-添加 DNS 服务器:echo "nameserver 8.8.8.8">>/etc/resolv.conf

我无法 ping 通 google.com、甚至无法 ping 通8.8.8.8。 我使用这种方法设置了互联网访问次数、但使用 的图像来自:beagleboard.org/latest-images

感谢您的评论。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukasz、您好!

    我刚刚使用 Linux AM335x-EVM 4.14.79运行 BBB、可以访问互联网。 我已通过 Wi-Fi 路由器的以太网端口连接电缆、并动态获取 IP 地址。

    您可以使用这两个命令尝试修复电路板上的互联网连接。
    root@AM335x-EVM:~#/etc/init.d/networking 重新启动
    root@AM335x-EVM:~# ifup eth0

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    重新启动帮助。 感谢您的快速响应。