This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5746:AM574x:如何在 Linux 中验证 DDR ECC!

Guru**** 2541500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/785002/linux-am5746-am574x-how-to-verify-ddr-ecc-in-linux

器件型号:AM5746

工具/软件:Linux

您好:

现在我可以 在 u-boot 中验证 DDR ECC。如何在 Linux 中执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您发帖。

    请参阅此帖子、了解您正在寻找的信息:

    e2e.ti.com/.../743043

    我希望这对您有所帮助。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RonnB:ä n
    如何在 Linux 中生成位错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们仅提供一种在 U-Boot 中生成位错误的方法、如文档所述。

    谢谢你。