你(们)好。
我有4个模拟摄像机、它们通过 TW2964视频解码器芯片连接到 DRA74 J6处理器的 VIP 3A 端口。 我的目标是使用 VIP (视频输入端口)来捕获图像帧、使用 VPE (视频处理引擎)来去除图像帧的间隙、最后使用 DSS 中的叠加子系统(显示子系统)将隔行图像帧放置在屏幕上的特定位置。 这里有两个非常关键的关键因素:1 -避免使用 CPU (A15内核)。 2-避免使用 X11或 Wayland 根本不使用 CPU (A15内核)。 简而言之、我希望管道包含 VIP -> VPE -> DSS。 为了实现这种方案、我已开始深入研究这些子系统的 Linux 内核器件驱动程序。 根据我的理解、这些器件驱动程序是根据 V4L2编写的、可以通过用户空间应用程序访问以设置每个单独的子系统。