请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5533 大家好、
我正在考虑 将 TMS320C5533用于即将推出的项目、该项目将为 I2S 连接提供双向立体声 USB 音频、并需要强大的 USB 音频解决方案。 我有几个问题:
- 是否有任何演示代码可以轻松加载到我拥有的开发套件中、以便让我使用 USB 音频?
- C55x 部件的 USB 音频框架是否与 Windows 10或其他操作系统配合使用? 我从 这里看到 、对于 Linux 和 Mac、答案似乎是肯定的、但我要确认情况仍然如此。
谢谢、
Brian