This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5533:USB 音频示例

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5533
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/784810/tms320c5533-usb-audio-example

器件型号:TMS320C5533

大家好、

我正在考虑 将 TMS320C5533用于即将推出的项目、该项目将为 I2S 连接提供双向立体声 USB 音频、并需要强大的 USB 音频解决方案。 我有几个问题:

  • 是否有任何演示代码可以轻松加载到我拥有的开发套件中、以便让我使用 USB 音频?
  • C55x 部件的 USB 音频框架是否与 Windows 10或其他操作系统配合使用? 我从 这里看到 、对于 Linux 和 Mac、答案似乎是肯定的、但我要确认情况仍然如此。

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    建议将 C55x Connected Audio Framework 用作有关 USB 音频项目的参考。
    www.ti.com/.../C55X-AUDIOFRAMEWORK
    根据"connected-audio-documentation.pdf",此演示软件已在 WinXP SP3和 Win7上进行测试,但您不需要任何其他驱动程序即可使用 USB。 因此、在 Win 10中使用 C55x Connected Audio Framework 不会出现问题。
    此外、C55x CSL 音频预处理可用作参考、但此演示不包括 USB 通信。
    processors.wiki.ti.com/.../C55x_CSL_Audio_Pre-Processing


    此致、
    Tsvetolin Shulev