This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5409A:TMS320VC5409A

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5409A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/784857/tms320vc5409a-tms320vc5409a

器件型号:TMS320VC5409A

如果我们将 PN TMS320VC549GGU-80替换为 PN TMS320VC5409A   、则 必须为该新部件重新编译软件。  工具是否相同?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、

    TMS320VC549GGU-80和 TMS320VC5409A 有许多差异、包括寄存器地址。 当您从 C54x 迁移到 C55x DSP 内核架构时、必须重新编译源代码、但我不确定只有重新编译是否足够。 您应该修改源代码中使用的所有寄存器。
    此外、我建议您在以下位置获得 C54x 至 C55x 代码迁移参考指南:
    www.ti.com/.../spru429a.pdf

    此致、
    Tsvetolin Shulev