This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:当前处理器 SDK 是否支持 GPU 上的 OpenCL

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/783076/linux-am5728-does-current-processor-sdk-supprt-opencl-on-gpu

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Linux

一位客户希望使用 GPU 进行常规计算、询问当前的 Linux 处理器 SDK 是否支持 GPU 上的 OpenCL? 如果是、用户指南在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tony、

    请参阅 software-dl.ti.com/.../Foundational_Components_OpenCL.html 中 Linux 处理器 SDK 开发人员指南的 OpenCL 一章

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rex、

    从下表中可以看到、我们不支持 GPU 上的 OpenCL。  

    还有一个问题、2个 C66x 运行 SMP SYSBIOS 的1个器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tony、

    我认为 GPU 是指不同系统/设备的主机。 在 ARM 内核上、它运行 SMP Linux。 C66x 上的 RTOS 不是 SMP。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Rex Chang"]我认为 GPU 是指不同系统/设备的主机。

    我花了超过5分钟的时间来讨论这个词、我仍然不理解。 如果 OpenCL 框架中存在 GPU (3D 图形加速器 SGX544)、您是指主机吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rex:
    如果 AM572x 不支持将 GPU 作为 MPU 的器件、则哪个处理器支持该功能? AM6x?
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tony、

    好的。 对于 GPU、它不应该是 OpenCL、而应该是 OpenGL。 请阅读有关"图形和显示"的《开发人员指南》、 software-dl.ti.com/.../Foundational_Components_Graphics.html。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rex:
    我无法打开此链接。 我可以在 TI 网站上搜索任何关键工作吗?
    此外、如果 AM572x 不支持将 GPU 作为 MPU 的器件、则哪个处理器支持该功能? AM6x?
    Thx。
    SamualP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samual、

    它位于 Processor SDK Linux 开发人员指南中、您可以搜索该指南。 在"基础组件"下、然后是"图形和显示"。 这是《开发人员指南》的链接。

    software-dl.ti.com/.../index.html

    在"图形和显示"章节中、列出了 SDK 支持的 TI 系列及其 SGX 内核信息。

    雷克斯