This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:AM5718 IDK 的 Linux SD 卡引导问题

Guru**** 2544960 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/784245/linux-am5718-linux-sd-card-booting-issue-with-am5718-idk

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: AM5728

工具/软件:Linux

HII

我们正在使用 AM5718 IDK EVM SD 卡引导 Linux。 Linux 引导工作正常、没有任何问题。

对于我们在 Linux 中的定制应用、我们通过 I2C 进行 EEPROM 测试实验。突然之间、电路板无法使用 Linux SD 卡启动。然后、我们尝试了 RTOS 启动、运行正常。

我们还尝试使用 SDK 05.01.00.11附带的预构建映像创建 SD 卡、并面临相同的启动问题。 在 UART 上未观察到打印。

我们在 AM5728 EVM 和 u-boot 上尝试过的 SD 卡完全正常。

有人能不能告诉我们 EEPROM 内容和 Linux 引导之间是否有任何关系?

如果没有,此问题的原因可能是什么。

谢谢、此致...

Arpita Jena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    EEPROM 保存电路板 ID 信息、Linux 使用该信息配置相应的外设。 有关详细信息、请参阅 www.ti.com/.../spruij9.pdf 的第4.3节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Biser 的回复...

    您能告诉我 EEPROM 标头(板 ID)是否已修改,是否有任何方法可以将其恢复为原始信息?

    如何使该板现在可用于 Linux 启动??

    谢谢、此致...

    Arpita Jena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arpita、您好!

    您可以参考此主题、并对 AM5718 IDK EVM 板使用类似的步骤。

    此致、
    Kemal