请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SM320C6727B-EP 我正在设计一个包含与 TMS320C6727B-SP DSP 配合使用的 Microchip RT3 Proasic SOC 芯片的设计。 要对 SOC 器件执行系统内编程、我需要在 SOC 器件的重新编程序列期间使1.2V 电压轨开关高达1.5V。 该板上当前只有一个1.2V 电源轨。 在此事件期间、DSP 不需要运行、我可以在对 RT3 SOC 重新编程时将其保持在复位状态。
在此事件期间、DSP 不会运行、但会在其内核 Vcc 电源输入上使用1.5V 电源供电。 DSP 的建议工作电压范围为1.14V 至1.32V;标称值为1.2V。
这些引脚的绝对最大电压范围为-0.2V 至1.8V。 这不会在战术操作期间执行、但会在出厂时首次配置器件或需要在此系统上执行升级时执行。 这种方法是否可以接受? 或者、实施起来是否有风险? 如果能为解决这一问题提供任何技术支持,将不胜感激。