This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5402:CCS 1.20.1

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/783890/ccs-tms320vc5402-ccs-1-20-1

器件型号:TMS320VC5402

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的支持人员:

我们基于 TMS320VC5402进行大规模生产。 由于驱动程序软件/硬件、我们在 Spectrum Digital Incorporated XDS510PP 和新 XDS510PP Plus 上遇到了一些问题

对于用于并行端口的带有 Win10或 Win7的新 PC 、像 SPP4这样的解码器、而不是真正的 SPP8。

然后、我们将使用具有 USB 接口的其他除虫器。

但我们使用的是 CCS 1.20.1、我们希望继续使用此平台、以便帮助我们的生产进行编程和软件调试、从而进行少量更新、但这是必要的。

我已经看到了一些建议的仿真器:XDS560v2和 XDS200 USB 调试探针、很明显 是 JTAG、但我想帮助更好地定义正确的选择、

由于读取仿真器 XDS200的数据表、不支持 C52x 系列、我对正确的选择有点困惑。

非常感谢。

此致

Gianluca Bortolzzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gianluca、

    鉴于您拥有的工具(CCSv1.2和 C54x 器件)的组合以及您在使用现有 PP/PP+探针时遇到的问题、我强烈建议您购买 XDS510USB 调试探针。 Windows 7和 Windows 10均支持此功能。 我看到的另一个问题是 CCS 1.2未在这些操作系统中进行测试。

    在这种情况下,我们建议以以下两种方式之一"冻结"发展环境:
    -将一台或多台传统主机 PC 与兼容的操作系统保持一致。 这就保证了开发环境对于代码更改、编译和调试/编程是完整的。 缺点是可移植性和冗余性、因为您需要一个或多个冗余物理主机(以防原始中断)、并且除非您对该主机具有物理访问权限、否则无法执行代码更改。
    -使用兼容的操作系统创建虚拟机并安装 CCSv1.2。 这就保证了开发环境对于代码更改和编译是完整的、同时保持了良好的可移植性和冗余性水平、因为备份整个 VM 并在主机之间移动它很容易。 主要缺点是调试/编程:我们无法保证 PP 或 PP+调试探针能够在 VM <=>主机操作系统接口上正常工作(过去已知会导致一些问题)。 解决方案是使用更现代的操作系统 CCSv5.5、并保留现有的调试探针(如您所说、某些操作系统版本仍然支持 PP 设备驱动程序)或购买上述 XDS510USB。 要对器件进行编程、请手动将 VM 内基于 CCSv1.2构建的.out 文件复制到主机操作系统、并使用 CCSv5.5对电路板/器件进行编程。

    在这两种情况下、您都可以保留对 PP 和 PP+调试探针的投资、或购买更现代的 Spectrum Digital XDS510USB:
    www.spectrumdigital.com/.../

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔