This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:如何在 AM5728 EVM 板中创建和运行 helloworld 代码?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/783805/linux-processor-sdk-am57x-how-to-create-and-run-helloworld-code-in-am5728-evm-board

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X
主题中讨论的其他器件:AM5728

工具/软件:Linux

海先生,

我正在使用 AM5728 EVM 板并成功安装 SDK。

但我希望在登录根目录后通过串行终端运行一个"C"代码。 因为板上没有编译器如何在不使用外部 CCS 编译器的情况下将 ARM-Linux-gnueabi-编译器安装到该板中其他内容。

板载编译器和板载文件、通过串行终端写入和执行过程。

您能不能建议采取任何方法。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最简单的方法是在主机 PC 上交叉编译您的应用、使用 Processor SDK Linux 附带的工具链、然后在电路板上复制编译的程序并执行它。 这就是我要推荐的。

    此外、最新的 Processor SDK Linux 中安装了 gcc。 请参阅电路板中的/usr/bin 目录。 请注意、您需要在 EVM 上安装 tisdk-rootfs-image-am57xx-EVM 文件系统、而不是安装小型或基本的 rootfs。 但是请注意、在 EVM 上本地编译源代码的速度将比在主机 PC 上明显慢。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、yordan、
    但我不想从系统复制到板上、板上只需要编写和编译 C 代码。
    请告诉我需要的单个 u-boot 编译器安装过程(系统)。
    我想创建单独的 u-boot.bin 文件并创建一个 pleae 文件、以提供我要安装任何 ELDK 的编译器、或为我提供程序的任何东西。
    谢谢您、
    此致、
    Ramachandra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我理解正确、您希望在目标 EVM 上本地构建 u-boot.bin、然后从 EVM 再次运行编译的 u-boot?
    如果是这种情况、则不支持。 您可以使用安装的 gcc (电路板上存在 ARM-Linux-gnueabi-工具链)在 EVM 上构建 u-boot 源代码、但这会非常慢、并且我们不支持启动过程(使用本机构建 u-boot)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    1.您能否为我提供在 Ubuntu 14.04系统中安装 ARM-Linux-gnueabi- IDE 的参考网站
    我想在显示器上使用外部内容(如水平线或垂直额外的线)来测试摄像机我想添加的代码过程以及如何运行和执行该代码。
    此致、
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的意思是 ARM-Linux-gnueabi- IDE? 如果您开发 C/C++代码、则可以使用 QT (或 Eclipse)进行开发、然后使用 Processor SDK Linux 提供的 Linaro 工具链创建 makefile 并交叉编译应用。 以下是 Linux 软件开发人员指南的链接、其中介绍了如何安装 Linux SDK:
    software-dl.ti.com/.../Overview_Getting_Started_Guide.html

    关于您的第二个问题、我们没有此类示例代码。 您可以在此处查看处理器 SDK Linux 中提供的示例和演示:
    software-dl.ti.com/.../Examples_and_Demos.html

    此致、
    Yordan