This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:软 UART

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/781350/linux-processor-sdk-am335x-soft-uart

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

 ?TI 不再为新的 Linux 内核提供软 UART 软件的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您发帖。

    您能否更具体地介绍一下您所指的软 UART?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的产品需要使用10个串行端口、因此我需要使用 PRU 来扩展四个软 UART、但在新 SDK 中没有找到相关内容。例如,无固件,无驱动程序代码...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供更多信息。 我们计划在今年晚些时候即将推出的 SDK 中添加此功能、但现在尚未推出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 reply.now,I,您想自己做到这一点,您能 给 我 提供/lib/firmware/PRU_SUART_Emulation.bin 吗 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SUART.docx

    附件是我遇到的问题、我不知道我移植的 SUART 为什么没有 am33xx_pruss_uart.1、我怀疑固件或 DTS 存在问题。我不知道如何 配置相关的器件树、您能给出 一个示例吗? 最棒的愿望!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们没有将 SUART 与较新的 SDK 一起使用的示例。 因此、我们不能支持移植这一功能、因为我们尚未完成。 我们的计划是在未来几个月发布一个得到全面支持的新示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我希望您能尽快实现、因为我的项目非常紧迫。谢谢、祝您一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 祝你一切顺利。