This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:TDA2EVM5777

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/782495/tda2evm5777-tda2evm5777

器件型号:TDA2EVM5777

请帮助评估以下可能性和潜在风险。

PS_EVM_5V0是 LDO7USB_IN1、LDOUSB_IN2、LDO12_IN 的输入源;

我们需要移除 PS_EVM_5V0电源、我们不使用 LDOVANA_OUT、

我们希望直接将 LDOUSB_OUT/LDOVRTC_OUT/LDO1_OUT/LDO2_OUT 与 PS_EVM_3V3电源连接;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    PMIC 中的 LDO 具有2个主要功能:

    它们提供低噪声、稳定的输出。 SMPS 不是那么低噪声。

    2.它们在针对 SoC 进行验证的确切时刻开始(加电时)。 有关详细信息、请参阅 SoC 数据表中的电源定序图。

    您可以进一步评估如何在外部实现这两个功能。 但请注意、TI 无法支持或保证这一点。

    此致、

    STAN