This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS-PROC:为什么只有两个 ADC 转换器?

Guru**** 2035740 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/782269/rtos-ti-rtos-proc-why-there-are-only-two-adc-converters

器件型号:TI-RTOS-PROC
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM

工具/软件:TI-RTOS

TM4C123GH6PM 中有两个 ADC (ADC0和 ADC1)为什么不使用3个或更多 ADC、为什么不使用1个 ADC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、嵌入式产品、

    虽然有两个 ADC 模块、但两个模块之间有12个共享通道、因此实际上您可以访问器件上多达12个 ADC 通道、这可以由两个单独的模块控制。 具有两个模块的重点是允许您通过不同的采样方案对12个通道进行分频。 由于这种结构、具有12个通道的两个模块在可用通道和灵活性之间实现了良好的折衷、可实现不同的采样方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。