This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:在 DRA71x CPU 板上运行安装脚本时遇到问题

Guru**** 2037690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/779461/linux-i-am-facing-issue-while-running-installation-scripts-on-dra71x-cpu-board

工具/软件:Linux

您好!

      在运行./bin/setup-repo.sh alll 时、我得到了一个 repo HTML 文件。 这是目的吗? 此 setup-repo.sh 从主 setup.sh 运行、但 repo init 无法执行任何操作? 请帮帮我。

BTW、SDK 版本为5.00.00.01

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    是否可以从脚本执行中发布日志?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是/bin/setup-repo.sh.的日志 运行 setup-repo.sh 后、我将获得一个 HTML 文件。 是这样吗?

    ~:μ C/TI_EVM/ti-processor-sdk-linux-Automotive dra7xx-evm-5_00_00_01$/bin/setup-repo.sh

    ----------------------------------------------------
    repo 工具将安装在./bin 文件夹中
    ----------------------------------------------------
    -2019-03-05 23:25:57 - commondatastorage.googleapis.com/.../repo
    正在解析 commondatastorage.googleapis.com (commondatastorage.googleapis.com)... 216.58.199.16、2404:6800:4005:802:::2010
    正在连接到 commondatastorage.googleapis.com (commondatastorage.googleapis.com)|216.58.199.16|:80……已连接。
    HTTP 请求已发送、正在等待响应... 302暂时移动
    地点: internet-na.aptiv.com:6080/.../browser_challenge.php [关注]
    -2019-03-05 23:25:58 - internet-na.aptiv.com:6080/.../browser_challenge.php
    正在解析 internet-na.aptiv.com (internet-na.aptiv.com)... 10.201.248.37
    正在连接到 internet-na.aptiv.com (internet-na.aptiv.com)|10.201.248.37|:6080……已连接。
    HTTP 请求已发送、正在等待响应... 200正常
    长度:1017 [text/html]
    保存至:‘/bin/repo-temp’

    ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== >] 1、017 ---k/s

    2019-03-05 23:25:59 (27.2Mb/s)-‘/bin/repo-temp’saved [1017/1017]

    已成功将 repo 工具解压到./bin
    继续使用 repo init -u git://git.ti.com/glsdk/release-manifest.git

    /bin/repo:第1行:意外令牌`newline"附近出现语法错误
    /bin/repo:第1行:` '
    设置失败,正在中止..


    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    我不确定到底发生了什么、但脚本似乎无法从地址"commondatastorage.googleapis.com/.../repo"加载"respo"工具 、而不是下载 html 页面(可能与您的公司代理相关)。 您能不能像这样尝试用 wget 获得"respo":

    wget commondatastorage.googleapis.com/.../repo

    还是通过在浏览器中打开它? "repo"只是一个没有.py 扩展名的 Python 脚本。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    我没有听到您的反馈、我假设您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Yordan