This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2EVM5777:在 CCS 中使用 SYSBIOS 创建 CPP 工程

Guru**** 2537880 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/779123/rtos-tda2evm5777-creating-cpp-project-using-sysbios-in-ccs

器件型号:TDA2EVM5777
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

请指导我创建纯 C++ ti-RTOS 项目,该项目应 使用 dra7xx SoC 并在 A-15中运行。

我们的要求是使用 TCP/IP 创建客户端服务器通信,我们需要使用 POSIX 变体。(Semaphore、pthread_create...)

我们需要使用 SYS-BIOS、

谢谢、

Swati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请尽快回复。

    谢谢、
    Swati
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swati、

    您能否参阅以下内容:


    此致、
    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    我需要一个在 SYSBIOS 上运行的纯 C++示例。

    SysBIOS 中提供的示例是 c example,适用于基本的 C++功能。

    我尝试创建大时钟示例,添加 iostream 标头,

    请查找随附的属性和库的屏幕截图,让我知道需要添加的内容。

    谢谢、

    Swati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swati、

    两个构建问题:字符串转换的警告和未定义的参考构建错误都是通用的 C++问题。
    我建议您在互联网上搜索同样的内容。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../7608.app.cfgHiRishabh、

    我解决了问题。

    当我们将 NDK 模块添加到 CPP 代码时、我们将面临另一个问题。

    请找到所附的屏幕截图和 cfg 文件、并让我知道需要在 cfg 文件中添加哪些内容。

    谢谢、

    Swati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swati、

    由于有关创建 C++项目的初始问题已经解决、我建议您在向 C++代码添加 NDK 时启动一个新的线程。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swati、

    此问题已解决后、您能否将帮助您解决问题的帖子标记为"这解决了我的问题"并关闭主题。

    此致、
    Rishabh