This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM6548:通过 TI#39;s Uniflash 工具将程序加载到 AM6548上的 OSPI 闪存中时遇到一些问题。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/779679/rtos-am6548-some-trouble-about-loading-program-into-ospi-flash-on-am6548-via-ti-s-uniflash-tool

器件型号:AM6548
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好  

TI 工程师、我在通过 TI 的 Uniflash 工具将程序加载到 AM6548的 OSPI 闪存中时遇到了一些问题。

在此之前、我已经解决了这个问题、我可以成功地将程序加载到 OSPI 闪存中、

但最近、由于我的 PC 出现故障、我重新安装了 CCS 和 PROCESSOR-SDK、

然后、我尝试再次将程序加载到 OSPI 闪存中、

我可以成功擦除它、(CMD 输出:闪存擦除成功!)

但我无法将程序加载到其中(CMD 输出:传输大小为134799字节、0%完成的文件)

它始终保持0%、然后我尝试重新加载 UART_am65xx_EVM_flash_programmer.out、它出现了一些错误、重新加载失败、

以下是有关我的操作的视频、您能帮我检查一下吗?

或者 因为我重新安装了它。 我是否忘记安装任何东西?

提前感谢

e2e.ti.com/.../2019_2D00_03_2D00_06_5F00_11h15_5F00_20.mp4

此致

但愿陈如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望、

    我最终无法重现此问题 我仍然看到与我在此分享的视频相同的行为:
    e2e.ti.com/.../758374

    您能否说明您的设置发生了哪些变化? 您是否已将 Processor SDK RTOS 从之前的设置升级到5.02或 Uniflash。 重新安装 CCS 后、您是否将器件支持包升级到1.4.4、如此处的屏幕截图所示:
    software-dl.ti.com/.../How_to_Guides.html

    您能否检查引导开关设置并确认它处于无引导模式? 在擦除和编程闪存之间、您可以执行系统复位并尝试重新加载.out。 在 CCS 中、您可以指示您是使用基本设置、还是也可以使用.js 脚本加载 SYSFW 二进制文件、如上面的文章所述。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Rahul

    感谢您的快速回复
    安装 CCS_V8.3后、点击 Help→check for updates、then installed all updates、
    版本8.3中包含器件支持包1.4.4、可能不需要安装、
    在此之前、我使用的是 CCS_v8.1、
    它会有影响吗?

    我已检查引导模式是否为无引导模式、
    我还在擦除和编程闪存之间进行了尝试、执行系统复位并重新加载.out。 在 CCS 中
    我正在使用 Basic 安装程序、但没有使用.js 脚本。

    此致
    但愿陈如此
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Rahul

    感谢你的帮助。
    我知道我忘记了什么、
    当我设置新的目标配置时、
    我只是为 M3设置 GEL 文件、而没有为 A53设置 GEL 文件、

    此外、我根据如下链接设置目标配置
    software-dl.ti.com/.../index_how_to_guides.html
    它只说为 M3设置 GEL 文件、
    也许它应该添加一个关于为 A53和 R5设置 GEL 文件的说明

    此致
    但愿陈如此
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望、

    很高兴知道您的设置再次正常工作。

    n`t 将 GEL 文件手动添加到目标配置中,如果选择器件作为 GPEVM_AM65x,则 GEL 会自动链接到内核。  

    检查以确认目标配置文件的外观如下:

    请在有机会时关闭帖子。

    注意事项

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Rahul

    感谢您的回复、
    对此感到抱歉、这是我自己的疏忽,
    我选择了 AM6548而不是 GPEVM_AM65x、因此 GEL 文件不会自动链接到内核、
    现在、我已经使用 GPEVM_AM65x 设置了一个新的目标配置、现在可以了。
    感谢您的帮助!

    此致
    但愿陈如此