This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDSIDK437X:我可以#39;t 查看 RTOS 分析器中的 LED 任务

Guru**** 2548710 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSIDK437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/778407/rtos-tmdsidk437x-i-can-t-see-led-task-in-rtos-analyzer

器件型号:TMDSIDK437X

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在评估 Processor SDK RTOS 中的 RTOS_TEMPLE_APP_AM437X_A9。

它通过省略 GPIO 配置在 TMDSIDK437x 上正常运行。

当我看到 RTOS 分析器结果时、尽管 EVM 的 LED 闪烁、但我看不到 RTOS 分析器中正在运行的 GPIO_TOGGLE_LED_TASK。

GPIO_LED_TASK 的运行百分比为零、如下所示。  

当前的.cfg 文件如下所示。

e2e.ti.com/.../3582.app.cfg

是否有任何其他设置可解决此问题?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我看到您的 app.cfg 中没有 UIA 模块、请访问 software-dl.ti.com/.../index_dsp_sw.html

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。

    抱歉、我附加了错误的文件。

    请确认以下文件。

    e2e.ti.com/.../cfgfile.txt

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您对我的问题是否有任何更新?
    此致、

    U-SK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经针对 AM335x 进行了测试、这也适用于 AM437x。 请参阅附件中的150行(在 AM335x 驱动程序/MMU/高速缓存设置之后、您可以使用 AM437x 的配置).e2e.ti.com/.../7848.am335x_5F00_app_5F00_bbbam335x.cfg

    此致、Eric