This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:AM3356替代

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3356, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/927476/am3356-replacement-with-am3356

器件型号:AM3356
主题中讨论的其他器件: AM3352

为了开发新产品、我们收到了客户的以下问题。

实时性能是一个问题、我们正在考虑将 AM3352替换为 AM3356。
・AM3356BZCZ80引脚是否与 AM3352BZCZ80兼容?
・从 AM3352传输到 AM3356时、是否需要采取任何预防措施?

非常感谢您的及时支持、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kota、

    请参阅以下答案:

    • AM3356BZCZ80引脚是否与 AM3352BZCZ80兼容?

    是的、这些部件是引脚兼容的。

    如需更多信息、请参阅数据表第3章中的器件比较表。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am3352.pdf

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am3356.pdf

    • 从 AM3352传输到 AM3356时、是否需要采取任何预防措施?


    AM3356器件包括 可编程实时单元子系统和工业通信子系统(PRU-ICSS)(有关更多详细信息、请参阅上面的数据表)

    PRU-ICSS 信号通常与其他器件外设信号进行引脚多路复用。 某些用例可能会导致引脚与 现有硬件或系统设计不兼容。 您可以使用 https://dev.ti.com/sysconfig/#/start 检查兼容性。  

     

    PRU-ICSS 可以满足某些实时性能要求、但我们需要有关以下原因的更多信息:

    • 实时性能是一个问题、我们正在考虑将 AM3352替换为 AM3356。

     

    此致、