This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6526:TI 是否会为 AM 6526扩展现有的安全控制器工具 HALCOGEN? 因为有2个内核 R5F 并且可在锁步模式中使用。

Guru**** 2545050 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/926780/am6526-will-ti-extend-the-existing-safety-controller-tool-halcogen-for-am-6526-as-there-are-2-cores-r5f-and-can-be-used-in-lockstep-mode

器件型号:AM6526
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好,

TI 是否会为  AM 6526扩展现有的安全控制器工具 HALCOGEN? 因为有2个内核 R5F 并且可在锁步模式中使用。

作为 SIL-2/SIL-3产品,我们希望开发裸机固件,而不希望使用 RTOS 或 Linux OS。

我们了解 AM6526 是运行在1.1 GHz 的复杂处理器,具有1/2内核和 R5F 2内核,询问 TI 是否提供任何裸机 Starter Ware 固件来启动 AM6526 (无操作系统基本最低代码)。 引导加载程序、以太网驱动程序、SPI 驱动程序、USB 驱动程序、UART 驱动程序、源等。

例如、对于 AM335x、TI 提供了以下内容。  

适用于 AM335X 的 StarterWare

https://processors.wiki.ti.com/index.php?oldid=166342&title=AM335X_StarterWare_Environment_Setup&keyMatch=STARTERWARE&tisearch=Search-EN-everything

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 :Chandrashekhar Kalvacherla、

    [引用 user="Chandre Shekar KALVACHERLA"]作为 SIL-2/SIL-3产品,我们希望开发裸机固件,但我们不想使用 RTOS 或 Linux OS。

     https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM65X 上适用于 am65xx 的 SDK 也包含裸机示例。 您能不能看一下这个吗? 您还可以访问 https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/pdk/查看 PDK 驱动程序。

    [引述 USER="Chandre Shekar KALVACHERLA]TI 是否会为  AM 6526扩展现有的安全控制器工具 HALCOGEN? 因为有2个内核 R5F、并且可以在锁步模式下使用。[/quot]

    我可以检查这一点。

    Regarsd、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Chandrashekhar、

    [引用 USER="Karan Saxena]TI 是否会为  AM 6526扩展现有的安全控制器工具 HALCOGEN? 因为有2个内核 R5F、并且可以在锁步模式下使用。[/quot]

    我们不打算让 Halcogen 在我们的设备上取得进步。

    此致、

    Karan