This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3517:我需要 AM3517处理器的生产日期代码信息

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/927039/am3517-i-need-date-code-information-for-am3517-processor

器件型号:AM3517

你(们)好。

我需要 以下德州仪器处理器标记的生产日期代码信息

我有两个标记

AM3517AZCNA
7BA8Hiw GI
532 ZCN

AM3517AZCNA
7BA8HOW GI
532 ZCN

我附上了其中一张照片

提前感谢

Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    我正在研究这一点、并确保您获得硬件团队中的适当人员的支持。

    谢谢、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    您能否准确地说明您在查找日期代码的信息?

    此致、

    -Shriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiram、

    我在 VIIVI Solutions 工作、我们多年来一直在  我们的一款产品上使用此部件 、现在我们遇到了一 个间歇性问题 、我们 正在从 FW、HW 和制造方面寻找根本原因、  此过程的一部分要求我获取 所涉及器件的制造日期、我需要知道如何在 下面的组件示例中对生产日期代码信息进行解码。  根据这些信息、我将尝试将故障与制造日期相关联、以查看是否存在趋势。 现在、我们不是  根本原因、但我认为它与制造工艺或处理过程中电路板上的应力更相关。

    如果我能够获得有关如何在标记上对 DC 进行解码的信息、我非常感谢您的回答。

    AM3517AZCNA
    7BA8Hiw GI
    532 ZCN

    AM3517AZCNA
    7BA8HOW GI
    532 ZCN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、一般来说、4位生产日期代码的第一位数字对应于当年的最后一位数字。 下一个字母/数字对应月份(1 = 1月、2 = 2月... A = 10月、B = 11月...) 最后两位数字对应于批次代码。

    此致、

    -Shriram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!

    此致