This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM PIN Attributes file (__LW_AT__Excel document)requirement

Guru**** 2046040 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/926879/tda4vm-tda4vm-pin-attributes-file-excel-document-requirement

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件: SysConfigDRA829

我在产品设计中使用了 TDA4VM、但数据表中描述的 PIN 属性文件是 PDF 文档。但是、我需要在开发中进行 PIN 信号匹配数据。因此、我希望您能为我提供 Excel 文档。节省开发时间。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 合作伙伴:

    这是我们的 Arrow‘s 客户、问题非常紧急、请帮助解决问题。

    此外、我尝试使用 PIN MUX 工具软件、但它不包含 TDA4VM 的任何信息。

    请帮助提供 Excel 表格引脚属性文档。

    谢谢

    最恰当的考虑

    徐 Cickey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI.com 上的 SysConfig 引脚多路复用器工具包括 TDA4VM。  在下拉菜单中、它标记为 J721E DRA829 TDA4VM。

    此外、此处还提供了一个符号:

    了解详情

    此致、

    Kyle