您好!
我愿意在 EVM5517中启用两个编解码器。 我通过 ioExpander_Write 设置 SEL_I2C_S0和 SEL_I2C_S1 = 1、从 CSL 示例代码中修改了示例代码名称"CSL_I2S_AudioCodec_DMA"、并且仅定义 INSTANCE0_I2S。 我的目的是在继续进一步更改示例代码之前、检查将多路复用器选择更改为 I2C_SDA_DUAL 和 I2C_SCL_DUAL 是否能够将 I2C 数据提供给编解码器1。 运行代码后、我收到以下消息 :"error:Unable to initialize AIC3204"和"Can't find a source file at "/tmp/TI_MKLIB4kQNZn/SRC/exit.c。 请问我需要更改哪个编解码器设置、或者是否有任何参考文档或示例代码显示如何启用两个编解码器?
我确实看到其他人提出类似的问题、但似乎给定的建议不起作用、并且该主题在没有解决方案的情况下锁定。