This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4377:ADC1配置为 GP_ADC:ADC1_CTRL 寄存器位2

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/926941/am4377-configuration-of-adc1-as-gp_adc-adc1_ctrl-register-bit-2

器件型号:AM4377

各位专家、您好!

也许(对于那些希望将 ADC1用作通用接口的人)使其更加明显会有所帮助

ADC1_CTRL 的位2的含义与 ADC0_CTRL 的含义完全不同。 我创建了自己的例程

用于设置此设置、并搜索几个小时、直到我通过设置的位2发现我的功能损坏

该寄存器。 TRM 中的一个简单说明应该足以 指出这一点!

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的观看。

    此致、

    最大