This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:C7x DSP 是否支持 exp/log 指令?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/926790/tda4vm-does-c7x-dsp-support-exp-log-instruction

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:MATHLIB

尊敬的专家:

C7x DSP 是否支持 exp 和 log 操作? 这在某些深度学习层中很常见。

是否有任何内在函数 API 可快速实现该目的?

据我所知、LUT 可以执行8位 exp/log、但32位浮点如何?

谢谢、致以最诚挚的问候!

ZM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZM、

    在 C66上、我们有 MATHLIB、它执行所有超越功能、例如 exp/log 等 在 C7x 上还没有执行 MATHLIB 的计划。 用户仍然可以采用 C66实现并为 C7x DSP 进行交叉编译。

    用于32位浮点的 LUT 将是大规模的、不能放入16KB/32KB 的 L1DSRAM 中。

    此致、
    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shyam。

    我找到了用于 C66x 的 MATHLIB 和用于 exp/log 的 asm 文件。  理论上、我们可以将该 asm 移植到矢量模式。

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    ZM