This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:AM437x ADC1 Linux 器件树驱动程序

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/925768/am4378-am437x-adc1-linux-device-tree-driver

器件型号:AM4378

我们正在尝试在 Linux 中、除了 ADC0之外、我们还可以在 AM437x 上使用 ADC1。 是否有任何支持 ADC1的 SDK 版本? 我们发现以下主题帖引用了潜在的修复方法、但问题已存在几年。

可能的修补程序

https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/embedded/linux/f/354/p/565229/2082260#2082260

线程表示修补程序不再工作或不可用。

https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/625346

如果您有任何关于如何集成驱动器的建议、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好、

    从 Linux 处理器 SDK 6.3开始、我们不为 AM437x ADC1提供 Linux 驱动程序支持。 请参阅 ADC1 Linux 驱动程序支持后的内容。 目前还没有计划在未来的软件版本中添加对 AM437x ADC1的 Linux 驱动程序支持。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这有点伤心。 好的、如果在 ADC1方面有任何发展、我会感兴趣。

    我们可以在内部查看一下、看看我们是否可以自行移植某些内容。