This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5409A:TMS320VC5409A

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5409A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/925713/ccs-tms320vc5409a-tms320vc5409a

器件型号:TMS320VC5409A

工具/软件:Code Composer Studio

我们有一个 CCS 项目、该项目是在10多年前开发的、用于构建在 TMS320VC5409A DSP 芯片上运行的代码。  该项目是使用在 Windows XP 计算机上运行的 CCS 版本3.1.0构建的。  (编译生成了一个.out 文件、如果需要、我们使用 hex500将其转换为.m00文件。)

我们希望最近修改此项目中的代码、并且需要在 Windows 7/10上重新创建开发环境。  我最好在 Windows 7或 Windows 10计算机上安装哪个版本的 CCS、以便能够导入此(旧) CCS 项目并构建新的执行代码?  谢谢。  我还非常感谢有关我需要获取哪些其他软件包以及重新创建 IDE 以便在 TMS320C5409A 上运行旧代码的安装步骤的说明。

我可以在您的网站上找到的最新 CCS 是 CCS v3.3。  我下载 了 CCS_3.3.83.20_Platinum.zip 文件。 但是,它不能安装在 Windows 7/10计算机上。

谢谢、

方敏德