This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:[TDA4VM]PSDKRA_07.00.00无法在 TDA4 alpha EVM 板上引导

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/919840/tda4vm-tda4vm-psdkra_07-00-00-can-not-boot-on-tda4-alpha-evm-board

器件型号:TDA4VM

您好、专家、

我将 PSDKRA_07.00.00与 TDA4 alpha EVM 板配合使用。 它无法启动,并且会卡在已安装的 rootfs 上。 但相同的软件可以在 TDA4 Beta EVM 电路板上成功引导。

是否有任何补丁支持具有 PSDKRA_07.00.00的 Alpha EVM 板?

附件为完整日志。

e2e.ti.com/.../boot_5F00_log_5F00_alpha_5F00_psdkra7.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    Alpha EVM 不需要其他补丁。
    您可以尝试其他 SD 卡吗?

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我在其中一张 SD 卡上看到相同的行为(在 Beta 板上工作、但在 Alpha 板上不枚举)。
    我们正在寻找它。 在平均时间内、请尝试使用其他 SD 卡。

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    感谢你的帮助。

    此致

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    感谢您的建议。 我尝试了几张卡片、行为不同。 请帮助检查。

    8G Remax 6类:           它可以在 Alpha 板上成功引导

    8G Kingston HC 4级:        它可以在 Alpha 板上成功引导

    16G MAXLL HC I Class 10:   无法在 Alpha 板上引导

    此致

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    SDK 错误已针对此问题提交、并将在下一版本中修复。
    如果我在发布前有修复程序、请关闭此问题。

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    感谢你的帮助

    此致

    Joe