This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何捕获 tiboot3从 MCU_R5打印的日志?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/925058/tda4vm-how-should-i-capture-the-log-printed-by-tiboot3-from-mcu_r5

器件型号:TDA4VM

步骤1:我连接主 USB、并获得由 A72打印的 ttyUSB0-3、ttyUSB0输出日志、

步骤2:我连接 MCU USB、然后得到 ttyUSB4-5.既没有 ttyUSB4输出也没有 ttyUSB5输出日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U-Boot SPL 2020.01-gf9b0d030d3 (2020年6月17日- 15:08:08 +0000)
    SYSFW ABI:3.0 (固件版本0x0014 '20.04.1-v2020.04a (极好的 LLA')
    尝试从 MMC2引导
    正在从 MMC 加载环境... ***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境

    Remoteproc 2已成功启动
    在 ARM64内核上启动 ATF...

    注意:BL31:v2.3 ():07.00.005-脏
    注意:BL31:构建时间:2020年6月17日14:33:55

    U-Boot SPL 2020.01-gf9b0d030d3 (2020年6月17日- 14:34:25 +0000)
    SYSFW ABI:3.0 (固件版本0x0014 '20.04.1-v2020.04a (极好的 LLA')
    检测到:J7X-BASE-CPB 修订版 E3
    检测到:J7X-INFOTAN-EXP 版本 E3
    检测到:J7X-VSC8514-ETH 修订版 E2
    尝试从 MMC2引导


    U-Boot 2020.01-gf9b0d030d3 (2020年6月17日- 14:34:25 +0000)

    SoC:J721E SR1.0
    型号:德州仪器 K3 J721E SoC
    电路板:J721EX-PM2-SOM 修订版 E7
    DRAM:4 GiB
    未找到 DEV hbmc-mux
    闪存:0字节
    MMC:sdhci@4f80000:0、sdhci@4fb0000:1
    正在从 MMC 加载环境... 好的
    IN:串行@2800000
    输出:串行@2800000
    ERR:串行@2800000
    检测到:J7X-BASE-CPB 修订版 E3
    检测到:J7X-INFOTAN-EXP 版本 E3
    检测到:J7X-VSC8514-ETH 修订版 E2
    NET:eth0:以太网@046000000
    按任意键停止自动引导:0
    切换到分区#0,确定
    mmc1是当前器件
    在器件1上找到 SD/MMC
    在1ms 内读取0字节(0字节/s)
    从 uEnv.txt 加载了 env
    正在从 mmc1导入环境...
    ##错误:"Setup_MMC"未定义
    16654344字节在346 ms (45.9 mib/s)内读取
    89857字节在4ms 内读取(21.4 MIB/s)
    8948字节在2ms (4.3 MIB/s)内读取
    ###展平设备树团于82000000
    使用0x82000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将设备树加载到00000000fdda1000,结束位置00000000fb9fff... 好的

    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x000000 [0x411fd080]
    [0.000000] Linux 版本5.4.40-g66cf445b76 (OE-USER@OE-host)(gcc 版本9.2.1 20191025 (A 配置文件体系结构0的 GNU 工具链)
    [0.000000]机器模型:德州仪器 K3 J721E SoC
    [0.000000]只能使用:ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (选项'')
    [0.000000] printk:启用了引导控制台[ns16550a0]
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a0000000、大小为1 MiB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FAN Cheng:

    您能否帮助我们了解您为什么需要 R5-spl 打印? 您在引导时是否看到任何问题?

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我误解 了 R5_SBL 和 R5_spl。现在我已经清楚了它们