This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2HV:适用于 TDA2HV 的 IDMA

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2HV, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/924279/ccs-tda2hv-idma-for-tda2hv

器件型号:TDA2HV
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

您能否解释 一下为什么 Vision SDK 不包含 IDMA 头文件和源代码? 我使用 dra72xx 中的文件-它是否正确? 如何在 TDA2HV 中使用 IDMA?

SYSBIOS:6.46.06.00
CCS:9.3
SDK:VISION SDK 3.08
XDS:xdctools 3.32.01.22
器件:TDA2HV

pdk_dra7xx_1_0_10

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能详细说明什么是 IDMA 吗? 它的功能。 您正在尝试做什么?

    谢谢

    加维拉尤  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IDMA -内部直接存储器存取;  

    我想在具有 a15和 C66内核的 TDA2HV 项目中使用它。

    对于 pdk_dra7xx_1_0_10、有文件:

    C:\ti\pdk_dra7xx_1_0_10\packages/ti\CSL\examples\IDMA\

    对于 Vision_SDK、IDMA 根本没有文件(CSL_IDMA.h、csl_idmaAux.h 等)。  您能否解释 一下为什么 Vision SDK 不包含 IDMA 头文件和源代码? 我使用 dra72xx 中的文件-它是否正确? 如何在 TDA2HV 中使用 IDMA

    C:\ti\sdk_vi\ti_compones\drivers\pdk_01_10_04_05\packages/ti\cSL_vision_sdk\examples\

    乔治。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 VISION SDK 中使用 EDMA 进行直接存储器存取。

    您可以参考以下示例:

    TI_components /驱动程序/pdk_xx_xx_xx_xx/packages/ti/CSL/example/edma/

    谢谢

    加维拉尤