This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C54CST:“TMS320C54x DSP 助记符指令集"错误吗?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/924625/tms320c54cst-examples-of-tms320c54x-dsp-mnemonic-instruction-set-are-wrong

器件型号:TMS320C54CST

TMS320C54x DSP、集中的1 μ A 第2卷:助记符指令集。 语法添加了 Smem,src (P 4-10)示例:AR2内容为0100,但数据内存地址为0104h。 数据存储器地址应为0100?

2、语法 WRITA Smem (P 4-196)示例(P 4-197) WRITA 5 DP 内容为032、但数据存储器地址为1005h? 此示例为 True? 如果为 true、如何理解此示例?否则示例(P 4-137) READA 6如何理解此示例?数据存储器地址0206h? 如何获取?

手动 URL:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何您在产品文件夹中看到的资料或资源。 您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。 有关 TMS320C54x 支持的更多信息、请参阅中的常见问题解答  

      https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/818771

    对由此给您带来的不便和缺乏指导表示遗憾。

    雷克斯