This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA750:I2C3行为放大器;启动条件规格

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/922475/dra750-i2c3-behavior-start-condition-spec

器件型号:DRA750

您好、专家、

这是为了确认 DRA750 I2C3的行为(它与 DRA750相关:I2C3行为以及如何从 I2C 问题中恢复)

客户正在 I2C3上使用快速模式。


根据上面的 DRA75x 数据手册表7-36、TH (SDAL-SCLL)-保持时间 SCL 在 SDA 低电平之后(对于一个启动和一个重复启动条件)需要0.6uec 或更长时间才能进入启动条件。
[问题]换句话说、如果 Jacinto-6接收 SDA/SCL 时的 TH (SDAL-SCLL) wihich 始终小于0.6usec、Jacinto6 I2C3模块将永远不会识别为启动条件。 是这样吗?

连接到 Jacinto6 I2C3的外部 I2C 从器件(称为 CP)使 SCL 和 SDA 引脚在启动后非法变为低电平。
客户提到、CP SCL 和 SDA 输出时序会使 TH (SDAL-SCLL)小于0.6us。 因此、客户希望确认 Jacitno6 I2C3是否从未进入启动状态。

此致、
Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Koichi Saito ]]根据上面的 DRA75x 数据手册表7-36、TH (SDAL-SCLL)- SDA 低电平之后(对于启动和重复启动条件)需要0.6usec 或更长时间才能进入启动条件的保持时间 SCL 低电平。
    [问题]换句话说、如果 Jacinto-6接收 SDA/SCL 时的 TH (SDAL-SCLL) wihich 始终小于0.6usec、Jacinto6 I2C3模块将永远不会识别为启动条件。 是这样吗?

    不、这是不正确的。  未指定超出规格的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赛托-圣、

    否、这不正确。  如果达到保持时间、我们可以保证检测到启动条件。  但是、如果保持时间不满足、那么可能会也可能不会检测到启动条件。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad 和 Kyle、您好!

     感谢您的回答、但客户仍感到困惑。

     客户了解、"保持时间(SDAL-SCLL) 0.6usec 或更高版本"是 J6 I2C 模块可以检测到启动条件的条件/要求。

     然后客户询问以下问题:
     - J6 I2C 模块无法检测到启动条件的条件/要求是什么?


    此致、
    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赛托-圣、

    在 TI 端未指定或测试的器件。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad 和 Kyle、您好!

    感谢您的回答。 此主题已关闭。

    此致、

    Saito