This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:SK-AM62 DDR 大小配置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1190887/sk-am62-sk-am62-ddr-size-configuration

器件型号:SK-AM62
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

目前、引导加载程序中大小为2GB 的 SK-AM62X EVM 板 DDR 的设置如下

arch/arm/dts/k3-am62x-r5-sk-ms5t04-common.dtsi

       内存@80000000{

               DEVICE_TYPE ="存储器";

               /* 2G RAM */

               REG =<0x00000000 0x8000000000 0x00000000 0x8000000>;

 

       };

arch/arm/dts/k3-am62x-sk-common-ms5t04.dtsi

       内存@80000000{

               DEVICE_TYPE ="存储器";

               /* 2G RAM */

               REG =<0x00000000 0x8000000000 0x00000000 0x8000000>;

 

       };

如何将 DDR 大小配置为4GB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您是否在*。dts 中尝试过以下更改
    - reg =<0x00000000 0x8000000000 0x00000000 0x8000000000>;// 2G DDR
    + reg =<0x00000000 0x8000000000 0x00000001 0x000000000000>;// 4G DDR

    以下是 AM64x R5-SPL 中有关 DDR 配置的早期 e2e 帖子、供您参考。
    e2e.ti.com/.../3852740
    最棒的
    -香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢洪,但仍有问题,我的 Micron 4GB DDR 型号是 MT40A2G16TBB-062E。 您提供的此配置是否适合 MT40A2G16TBB-062E 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    一些有关 DDR 配置的良好参考:
    [1]《AM62x DDR 电路板设计和布局指南》
    www.ti.com/.../sprad06
    [2]从[1]开始、为了方便 DDRSS 的软件配置、请使用 SysConfig 中的 DDR 子系统配置工具(https://dev.ti.com/sysconfig)
    以下是 MCU+SDK 中有关如何使用 SysConfig 工具进行 DDR 配置的有用链接。
    software-dl.ti.com/.../DRIVERS_DDR_PAGE.html
    如 DDR 上 SysConfig 的自述文件(附件)所述、它支持 AM64x\AM62x\AM243x\AM62Ax、并可与 SDK (Linux/u-boot、MCU+SDK SBL)配合使用...

    最棒的
    -香港

    e2e.ti.com/.../SysConfig_5F00_DDR_5F00_README.md

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是所用的 TI EVM Micron 2G:à 3200MT/s、2933MT/s Micron 2G:8个内部存储体(x16):2组、每组4个存储体

    这是安装在 PCB 上的 Micron 4G à 3200MT/s,Micron 4G:128 Meg x 16 x 16 bank x 1列

     

    此4G DDR 实际上在单个芯片中具有16Gbx2 (16组)、只能在3200MT/s 上运行

    TI EVM 使用8组。

     

    此 Micron 4G DDR 的正确 DDR 设置是什么? 您能给我们一些意见吗?

    我们是否应该修改 R5代码以使其也起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我正在向我的同事推荐他对 AM62x 的具体 DDR 支持的评论。
    最棒的
    -香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RIO、请访问 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1191664/am625-ddr4-dual-die-support

    本指南提供了有关如何支持4GB 双核芯片 DDR4器件的指南

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    正如 James 引用的 e2e、在使用 SysConfig 工具完成 DDR 参数设置后、需要按如下方式调整 DDR DT 节点
    具体的 DDR。

    The 1st 2GB: 0x000000000 80000000 to 0x00000000 FFFFFFFF
    The 2nd 2GB: 0x000000008 80000000 to 0x00000008 FFFFFFFF
    
     	memory@80000000 {
     		device_type = "memory";
    -		/* 2G RAM */
    -		reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;
    +		/* 4G RAM */
    +		reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>,
    +		      <0x00000008 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;
     	};

    最棒的
    -香港