This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:摄像机输入的 csi2_*引脚未连接

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CP22, AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1191457/am5718-unconnected-pin-of-csi2_-of-camera-input

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件:DS90CP22

您好!

根据要连接的电路、可以使用 CSI2、也可以不使用 CSI2。 因此、我们正在考虑使用外部上拉或下拉、而不使用内部电阻器、同时使用焊盘配置寄存器进行设置。 请告诉我在这种情况下应该使用哪种组合。
在 DS90CP22数据表中、IN+被视为上拉电阻器、IN-被视为下拉电阻器。

谢谢、

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 AM5718、未使用的 CSI2时钟/数据引脚可保持未连接/断开状态。  无需外部端子/拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert

    据说,开放是可以的,但如果开放的话,就会有一种担心,即逻辑不会确定。

    请让我确认当通过配置寄存器设置 csi2_*引脚时的开路状态是否也可被识别为 IC 内部电路的安全状态。

    谢谢、

    Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert

    你有更新吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSI2输入引脚具有内部终端(由于 MIPI 标准要求)、因此无需外部电阻器。