主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
团队、
-客户正在 Windows PC 上通过 USB (RNDIS)使用 UNIFLASH 3.4。
在 AM335x 目标上刷写 U-boot 或 Linux 内核时、Uniflash DHCP 服务器向器件提供 IP 地址的速度非常慢。 可能需要两2分钟。 通过使用 Wireshark、我们可以看到 DHCP 服务器没有应答设备请求。
Uniflash 3.4是否存在已知问题? 是否有办法解决或改进这一问题?
Uniflash 用于生产工厂、DHCP 问题正在减缓整个生产。
-最新的 Uniflash 版本是否有所改进?
Uniflash 3.4是否仍可用于 AM437x 和 AM57x、用于将 U-boot、内核和 FS 烧录到闪存中?
提前感谢、
A.