This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:在哪里可以找到用于 TMS320C6678 EVM 的 PCIe、千兆位以太网、SRIO 和超链接接口的示例?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/922065/tms320c6678-where-can-i-find-examples-of-pcie-gigabit-ethernet-srio-and-hyperlink-interfaces-for-tms320c6678-evm

器件型号:TMS320C6678

大家好、

我计划使用 TMS320C6678 EVM、目前正在寻找可与此 EVM 配合使用的示例。 我下载了以下软件工具。

PROCESSOR-SDK-RTOS-C667x 06_03_00_106和

CCS v9.3

但是、我无法找到简单的示例文件夹、因为 simplelink SDK v3.20中的驱动程序示例是可能的。 我想找到此 EVM 的 PCIe、千兆位以太网、超链接和 SRIO 接口示例。

有人能指导我去哪里看吗?

提前感谢、

Chandrasekhar DVS