This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何在 Linux 中访问 CAN 总线(不是 MCU CAN)?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/921530/tda4vm-how-to-access-can-bus-not-mcu-can-in-linux

器件型号:TDA4VM

您好!

如标题所述,如何在 Linux 中访问 CAN 总线(而不是 MCU CAN)?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您希望将其与哪个 SDK 版本配合使用?

    我提出这一要求的原因是、我们在 Linux 上的 TDA4上没有 CAN 驱动程序、但我有一些补丁来启用 SDK6.02上 TDA4上的主 MCAN0和主 MCAN2接口。

    此致、
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Karan、

    我确实使用 SDK6.02。 请向我分享这些补丁。 谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/922168上的常见问题 解答以获取补丁和有关如何测试的说明。

    此致、

    Karan