This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AM3358:AM3358 PRU-SUART

Guru**** 2552260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/921448/compiler-am3358-am3358-pru-suart

器件型号:AM3358

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在使用 ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-06.03.00.106-linux-x86-Install.bin 开发 PRU-SUART。 操作步骤和结果如下:

没有出现任何问题,但 在/dev/dev 目录中找不到 PRU-SUART 设备。

请帮帮我、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您尝试链接的图像已损坏。 请上传图片的工作链接。

    谢谢、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    供参考、TI 在 Linux SDK 6.1及更高版本中提供了 PRU 软件 UART。 这是我们 的 PRU-ICSS 软 UART 文档。

    此致、

    Nick