This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:am5728插入 usb3.0问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/920549/am5728-am5728-insert-usb3-0-issue

器件型号:AM5728

大家好

  我有一个程序。

  我将 USB 3.0插入到我的 am5728时。

  我看不到它安装在哪里。

  以下是日志:

[1886.985995] USB-STORAGE 3-1.2:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
[1887.012893] SCSI host1:USB-storage 3-1.2:1.0
[1887073193] SCSI 1:0:0:0:0:0: Direct-Access    JetFlash Transcend 8GB   1.00 PQ: 0 ANSI:6.
[1888.08494] SD 1:0:0:0:[SDB] 15433728 512字节逻辑块:(7.90 GB/7.36 GiB)
[1888.094792] SD 1:0:0:0:[SDB]写保护关闭
[1888099851] SD 1:0:0:0:[SDB]写入高速缓存:禁用、读取高速缓存:禁用、不支持 DPO 或 FUA
[188112181] sdb:
[188116176] SD 1:0:0:0:[SDB]连接的 SCSI 可移动磁盘
[188217268] FAT-FS (sdb):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。

 下面是有关 USB2.0的日志:

[1762.924369] USB-STORAGE 1-1.4:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
[1762.952965] SCSI host0:USB-storage 1-1.4:1.0
[1763.993766] SCSI 0:0:0:0:0:直接访问    SanDisk Cruzer Blade    1.00 PQ:0 ANSI:6
[1764.005357] SD 0:0:0:0:[SDA] 15232000 512字节逻辑块:(7.80 GB/7.26 GiB)
[1764.014643] SD 0:0:0:0:[SDA]写保护关闭
[1764.020335] SD 0:0:0:[SDA]写入高速缓存:禁用、读取高速缓存:启用、不支持 DPO 或 FUA
[1764.040611] SDA:SDA1
[1764.045512] SD 0:0:0:0:[SDA]连接的 SCSI 可移动磁盘
[1764.354601] FAT-FS (sda1):UTF8不是 FAT 文件系统的推荐 IO 字符集,文件系统区分大小写!
[1764.370351] FAT-FS (sda1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。

谢谢

HY Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY Ken、

    查看日志片段、可以发现并枚举了该卡、但插入的 USB 存储设备可能会有损坏的文件系统或不受支持的文件系统、正如您从打印的消息中看到的那样。

    [188217268] FAT-FS (sdb):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。 

    和  

    [1764.354601] FAT-FS (sda1):UTF8不是 FAT 文件系统的推荐 IO 字符集,文件系统区分大小写!
    [1764.370351] FAT-FS (sda1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。 

    建议进行检查。

    谢谢。