This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:bin2nand、用于将 OOB 数据添加到我们的映像文件中以进行 NAND 闪存映像烧录

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/919392/am3358-bin2nand-to-add-oob-data-to-our-image-file-for-nand-flash-image-burning

器件型号:AM3358

您好,香榭丽舍

客户正在将 AM335 BIN2NAND 工具用于 AM335。

他们想知道我们是否有任何更新版本和对 BCH16的支持。

我发现这只是一个支持 BCH16补丁的较旧版本。

https://lists.denx.de/pipermail/u-boot/2013-January/145283.html

我们是否有任何更新版本并支持64位操作系统?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    里约,没有新版本的 bin2nand。   

    此致、

    James