This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:引导失败

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/920965/ccs-processor-sdk-dra8x-tda4x-boot-failed

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

工具/软件:Code Composer Studio

您好:  

         我     使用   的是 PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X   ,我的开发板突然出现启动问题。

        下面是     日志。


U-Boot 2020.01-gf9b0d030d3 (2020年6月17日- 14:34:25 +0000)

SoC:  J721E SR1.0
型号:德州仪器 K3 J721E SoC
电路板:J721EX-PM2-SOM 修订版 E7
DRAM: 4 GiB
未找到 DEV hbmc-mux
闪存:0字节
MMC:  sdhci@4f80000:0、sdhci@4fb0000:1
正在从 MMC 加载环境... ***警告- CRC 错误,使用默认环境

IN:   串行@2800000
输出:  串行@2800000
ERR:  串行@2800000
检测到:J7X-BASE-CPB 修订版 E3
检测到:J7X-VSC8514-ETH 修订版 E2
网络:
警告:以太网@046000000使用 ROM 中的 MAC 地址
eth0:以太网@046000000
按任意键停止自动引导: 0
切换到分区#0,确定
mmc1是当前器件
在器件1上找到 SD/MMC
在1ms 内读取55个字节(53.7 KiB/s)
从 uEnv.txt 加载了 env
正在从 mmc1导入环境...
在37ms (40.7 MIB/s)内读取1579120字节
使用数据加载远程处理器6@addr=0x800001579120字节:成功!
在37ms (40.7 MIB/s)内读取1579120字节
使用数据加载远程处理器7@addr=0x800001579120字节:成功!
在202ms (45.2 MiB/s)内读取9576568个字节
EL3中未处理的异常。
X30           = 0x000070007384
X0            = 0x000064878000
X1            = 0x0000000000000000
X2            = 0x00000000000000001c00
X3            = 0x0000000000a0
x4            = 0x0000000000000000
X5            = 0x0000000000001b60
X6            = 0x0000000000000000
x7            = 0x0000000000880000
X8            = 0x000000000030
X9            = 0x0000000000000008
X10           = 0x000000000044
X11           = 0x0000fed5c40
X12           = 0x00000000000000000000
X13           = 0x0000000000000200
X14           = 0x0000000000000001
X15           = 0x000000000020
x16           = 0x00000000fff2db94
X17           = 0x0000000000000000
X18           = 0x00000000fdec6de8
X19           = 0x00000000000000000000
X20           = 0x00000000809a1378
X21           = 0x0000000080080000
X22           = 0x00000000000000000000
X23           = 0x00000000fdecb2c0
X24           = 0x00000000fff93ea0
X25           = 0x00000000000000000000
X26           = 0x000064878000
X27           = 0x00000000000000001c00
X28           = 0x000064878000
X29           = 0x00000000Fdebac20
SCR_EL3       = 0x000000000000073d
sctlr_EL3     = 0x000030cd183f
CPTR_EL3      = 0x0000000000000000
TCR_EL3       = 0x000080803520
DAIF          = 0x00000000000003c0
MACE_EL3      = 0x00000000004404ff
spsr_EL3      = 0x0000200002cd
ELR_EL3       = 0x000070007584
ttbr0_EL3     = 0x000070010b00
ESR_EL3       = 0x00000000bf000000
FAR_EL3       = 0x0000000000000000
spsr_el1      = 0x0000000000000000
ELR_EL1       = 0x0000000000000000
spsr_abt      = 0x0000000000000000
spsr_und      = 0x0000000000000000
spsr_IRQ      = 0x0000000000000000
spsr_fiq      = 0x0000000000000000
sctlr_el1     = 0x000030d00800
actlr_el1     = 0x0000000000000000
cpacr_el1     = 0x0000000000000000
csselr_el1    = 0x0000000000000000
SP_el1        = 0x0000000000000000
ESR_el1       = 0x0000000000000000
ttbr0_el1     = 0x0000000000000000
ttbr1_el1     = 0x0000000000000000
MACE_EL1      = 0x0000000000000000
amair_el1     = 0x0000000000000000
TCR_el1       = 0x0000000000000000
tpidr_el1     = 0x0000000000000000
tpidr_el0     = 0x0000000000000000
tpidrro_el0   = 0x0000000000000000
PAR_EL1       = 0x0000000000000000
mpidr_el1     = 0x000080000000
afsr0_el1     = 0x0000000000000000
afsr1_el1     = 0x0000000000000000
contexttidr_el1 = 0x0000000000000000
Vbar_el1      = 0x0000000000000000
cntp_ctl_el0  = 0x0000000000000000
cntp_cval_el0 = 0x0000000000000000
CNTV_ctl_el0  = 0x0000000000000000
CNTV_cval_el0 = 0x0000000000000000
Cntkctl_el1   = 0x0000000000000000
SP_el0        = 0x0000000000000000
ISR_el1       = 0x0000000000000000
dacr32_el2    = 0x0000000000000000
ifsr32_el2    = 0x0000000000000000
cpuectlr_el1  = 0x0000001b00000040
cpumerrsr_el1 = 0x0000000000000000
l2merrsr_el1  = 0x0000000000000000

 谢谢!

Shuai