大家好、
您是否在 TDA4EVM 目标上具有快速启动支持?
如果支持、请分享相关文档。
此致、
Gokul
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您是否在 TDA4EVM 目标上具有快速启动支持?
如果支持、请分享相关文档。
此致、
Gokul
您好 Praneeth、
1.我们需要使用刷写/更新新映像。(qns-IFS、testdata、stage(bin/.libs)和 bootloader 文件),如 psdkqa 用户指南中所述
https://www.ti.com/securesoftware/docs/autopagepreview.tsp?opnId=24427
PSDKQA 版本7Q70.1.3
我们更喜欢它而不是 USB。
此致、
Gokul
Gokul、
而我无法具体评论 QNX。
但是 uboot [1]支持 eMMC UDA 分区上通过 USB/以太网的快速引导闪存。
和补丁以供参考[2]
[1]: https://git.ti.com/cgit/ti-u-boot/ti-u-boot/log/?h=ti-u-boot-2019.01
[2]:
参考 Android fastboot 脚本位于:
https://git.ti.com/cgit/android/device-ti-j721e/tree/fastboot.sh?h=d-pie-core-release
您好 Praneeth、
我将 SW8和 SW9保持为如前所述的 SD 卡引导模式。
http://downloads.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/psdk_rtos_auto/docs/user_guide/evm_setup_j721e.html
是否需要修改此设置?
此致、
Gokul
Gokul、
您提到的 URL 适用于 RTOS EVM 设置。 我不知道或无法根据支持的 RTOS 引导介质和引导流程对该信息进行评论。
FASTBOOT 设置为将图像刷写到 eMMC UDA 模式。 所述的 DIP 开关设置适用于
1.设置 eMMC UDA 模式(如果检测到 SD 卡、则引导优先级更高)
SW3:将 USB 配置为小工具模式、这是快速启动所必需的。
试试吧
Praneeth、
我已经尝试过。 但它不起作用。
我已经按照您所述配置了 SW3、并按如下方式配置了 SD 卡的 sw8和 sw9、
在 这种情况下、是否可以获得 fastboot 解决方案?
此致、
Gokul