This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6424:将 TMS320C6424连接到其他 CPU

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6424
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1194855/tms320c6424-connecting-the-tms320c6424-to-other-cpu

器件型号:TMS320C6424

大家好、

您能帮助我们解决客户的这一问题吗?

在我们的设计中、DSP 通过 ETH 连接与主 CPU 通信。

DSP 使用 MII 接口连接到 PHY、而 DSP 的 PHY 连接到 CPU 的 PHY。

我想问一下、两个 PHY 是否可以相互连接、而无需在它们之间使用变压器("无变压器"连接)、在我们的设计中、CPU 和 DSP 都位于同一 PCB 上并连接到同一电源域(3.3V)。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    TMS320C6424是一个相当旧的器件。 根据产品页面上的横幅、我们不再为此器件型号 https://www.ti.com/product/TMS320C6424提供任何设计支持

    基本上、我们团队中的任何人都不具备有关该部件的任何硬件或软件专业知识。 我可以做的几乎就是让您查看产品页面上的文档。

    如果客户正在进行新设计、我们可以根据需要建议更新的器件、我们可以在其中提供设计支持。

    此致、

    Nick