This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:Code Composer v12.2在调试时崩溃、并希望切换选项卡

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1193820/am5716-code-composer-v12-2-crash-when-debugging-and-want-to-switch-tabs

器件型号:AM5716

当我通过停止线程并将选项卡更改为表达式或其他代码文件进行调试时、CCS 会崩溃并重复停止工作。

我使用非常大的数组、起初我认为它们可能会从函数堆栈中退出、因此我在全局范围内声明它们、问题不断出现。

另一方面、我已启用的内存堆从未被填满。

如果我在不暂停的情况下运行程序、它始终可以正常工作、但无法对其进行调试、这会使工作流复杂化。

我使用的 JTAG 是一个 Blackhawk XDS200、位于其中一个 M4内核上的 AM57XX Sitara 上。

请帮助、这个问题正在延迟项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="551631" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1193820/am5716-code-composer-v12-2-crash-when-debugging-and-want-to-switch-tabs "] CCS 反复崩溃并停止工作。

    如果调试器崩溃、则应已生成崩溃转储文件。 您能将它们压缩并连接到此主题吗?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html

    [引用 userid="551631" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1193820/am5716-code-composer-v12-2-crash-when-debugging-and-want-to-switch-tabs。]我使用非常大的数组、起初我认为它们可能已从函数栈中退出、因此我在全局范围内声明它们、问题不断出现。

    是否将这些非常大的数组添加到"Expressions"视图中?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    首先要说的是、谢谢。


    "是否将这些非常大的数组添加到表达式视图中?"

    我不会在任何选项卡中显示大数组

    以 ZIP 格式添加文件

    e2e.ti.com/.../log_5F00_javierFernandez.zip

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的日志。

    当 CCS 挂起/崩溃时、您似乎打开了模块视图。 是否可以尝试关闭模块视图并查看是否仍可以重新处理此问题?

    是否可以与我共享您的*。out 文件? 如果您想私下分享、请与我开始私人 E2E 讨论。

    谢谢

    Ki