This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5729:我们如何在 Linux 中使用适用于 BeagleBone-ai 的 Code Composer Studio 调试 c 代码

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1190778/am5729-how-we-can-debug-c-code-using-code-composer-studio-for-beaglebone-ai-in-linux

器件型号:AM5729

您好!

我安装 了处理器 SDK Linux 版本06.03.00.016和带有 SD 卡的 BeagleBone-ai、那么我如何使用 CCS 9 .3调试 c 代码

我是否要使用生成电路板电源的 c 类型 USB 来调试代码?

要验证连接,我应该在 CCS 中选择哪种类型的仿真器? (XDS100)

 对于目标配置,我应该提及什么器件型号?  

我想仅使用 CCS 进行调试还是有其他方法?

此致,

Mounika  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mounika、

    BeagleBone 应附带其自己的操作系统(通常基于 Debian)、但是否有理由使用 Processor SDK Linux? 如果没有、我建议刷写他们的操作系统并访问 BeagleBone 论坛。

    另一方面、对于 TI 的板/SDK、我们提供了以下文档来设置 AM57x 器件的 CCS: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM57X/08_02_01_00/exports/docs/linux/Foundational_Components/Tools/Code_Composer_Studio.html

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、

    我使用的是处理器 Linux SDK 06.03.00.106版本。 我已经完成了 SDK 中的引导过程,并且电路板正在引导。

    • 是否可以使用  处理器 Linux SDK 06.03.00.106版本中 BeagleBone-ai 的远程系统资源管理器插件 ?

    我可以通过将电源和企业网连接到电路板来调试 BeagleBone-ai、还是可以建议采用其他方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mounika、

    是的、RSE 应能够通过网络连接到电路板。 您是否能够使用 CCS 进行调试?

    此致、

    Takuma