This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:OMAP-L138 ARM 内核可以#39;t 更改 PINMUX 寄存器

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1193930/omap-l138-omap-l138-arm-core-can-t-change-the-pinmux-register

器件型号:OMAP-L138

我为 OMAP-L138 ARM 内核制作了一个裸机项目。 我需要将 GPIO 配置为输出、因此我尝试通过更改 PINMUX 寄存器将专用引脚重新映射到 GPIO 模式。 似乎程序可以正常工作、但是... PINMUX 寄存器的内容不变。 我可以 在 Code Composer 的寄存器视图中手动更改它。

uint32_t savePinmux = (HWREG(SOC_SYSCFG_0_REGS + SYSCFG0_PINMUX(13)) &
    ~(SYSCFG_PINMUX13_PINMUX13_15_12));

HWREG(SOC_SYSCFG_0_REGS + SYSCFG0_PINMUX(13)) =
    (PINMUX13_GPIO6_12_ENABLE | savePinmux);

上面有一个代码。 如您所见、我需要更改 PINMUX13寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul  

    您是否在内存浏览器中看到相同的行为?  

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、无论我通过缓存或原始存储器看到什么、都不会在存储器浏览器中更改寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    抱歉、TI 已停止支持 OMAP-L138的裸机软件开发。 请参阅 此公告 并查找适用于 OMAP-L138的综合资源。

    此致、

    _________