This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSIDK574:SDCard 引导失败

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/884072/tmdsidk574-sdcard-boot-failure

器件型号:TMDSIDK574

上个月、我买了一个 TMDSIDK547板、它运行良好。

几天前、我订购了一个新的 TMDSIDK547板、今天收到了它。

我尝试使用 SDCARD 启动新电路板、但它不起作用。

其 PROJ 编号相同:PROC053 REV B

我还尝试使用旧板中的 SDCARD 启动新板。

也不起作用。

上电后没有响应、因此我尝试了硬复位。

我收到以下消息。

--------

U-Boot SPL 2019.01-g8b90adfb16 (2019年7月7日- 01:06:00 +0000)

DRA762-GP ES1.0 ABZ 封装

尝试从 MMC1引导

默认模式下无 pinctrl 状态

默认模式下无 pinctrl 状态

卡未响应电压选择!

SPL:MMC 初始化失败,错误:-95

SPL:无法从所有引导设备引导

###错误###请重置电路板###

--------

我怀疑 TI 是否确实执行了生产测试程序。

总之、让我知道如何解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SoonRyul、

    此问题是否是针对此主题中提到的相同电路板?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SoonRyul:

    您是通过经销商还是通过 TI.com 购买 EVM?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    它们是不同的板。

    他是我的一名同事、购买了另一个新的董事会。

    此致、

    新莱尔·南