This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2PXEVM:ALG:错误:未指定 ALG CREATE 函数

Guru**** 2539470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/879750/tda2pxevm-alg-error-no-alg-create-function-specified

器件型号:TDA2PXEVM

以下是我的用例、

UseCase:chains_nullSrc_3dsvs_Display

NullSource (A15)-> Decode (解码)-> VPE -> Alg_ColorToGray (DSP1)-> Display (显示)


下面是我获取的终端输出

 [host][host ]    87.760416 s: IPC_OUT_0  :正在创建!!!
 [host][host ]    87.760477 s: IPC_OUT_0  :创建完成!!!
 [host][IPU2 ]    87.760629 s: IPC_IN_0  :正在创建!!!
 [host][IPU2 ]    87.761849 s: IPC_IN_0  :创建完成!!!
 [host][IPU2 ]    87.762276 s: 解码:正在创建... !!!
 [host][IPU2 ]    87.96499 s: 解码:创建1280 x 720的 CH0 [1][0],目标比特率= 10000 Kbps ...
 [host][IPU2 ]    87.970353 s: 解码:所有通道创建... 完成了!!!
 [host][IPU2 ]    87.972366 s: 解码:创建... 完成了!!!
 [host][IPU2 ]    87.972884 s: VPE:正在创建!!!
 断言(chains_nullSrc_3dsvs_Display_priv.c|chains_nullSrc_3dsvs_Display_Create|190)
 [host][DSP1]     88.106264 s: IPC_IN_0  :正在创建!!!
 [host][DSP1]      88.106969s: IPC_IN_0  :创建完成!!!
 [host][DSP1]     88.107179 s: ALG:错误:未指定 ALG 创建函数 (algId = 1)!!!
 [host][IPU2 ]    88.104770 s: VPE:加载向下调节系数
 [host][IPU2 ]    88.105014 s: VPE:系数正在加载... 完成了!!!
 [host][IPU2 ]    88.105227 s: VPE:创建完成!!!
 [host][IPU2 ]    88.105624 s: IPC_OUT_0  :正在创建!!!
 [host][IPU2 ]    88.105959 s: IPC_OUT_0  :创建完成!!!


能不能告诉任何人导致该错误的原因。

我还需要知道在自动生成的代码中,我需要在其中添加“AlgorithmLink_initAlgPlugins()”

以及应添加到哪个标头(iColorToGrayAlgo.h 或 colorToGrayLink_priv.h)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我选中"System_cfg.h"时、不会列出 ALG_ColortoGray

    如何将其列在此处。 它出现在 cfg.mk 中。 此外、ALG_ColortoGray 是一种内置算法。

    谢谢

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您无需在自动生成的代码中添加“AlgorithmLink_initAlgPlugins()”,这将在“AlgorithmLink_init()”函数中调用。 无需在  自动生成的代码中包含(iColorToGrayAlgo.h 或 colorToGrayLink_priv.h)文件。

    如果您使用自动生成的工具创建了用例、则会自动在用例中包含"AlgorithmLink_ColorToGrey.h"头文件

    请参阅下面的"vIP_single_cam_frame_copy"用例、以供您参考。

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavirju 您好!

    感谢您的支持。

    实际上、我找到了针对"未指定 ALG 创建函数"错误的一般情况的解决方案。

    如果您发现不存在逻辑错误、只需遵循以下步骤即可:

    我从以下链接获得了这一信息:

    此外、我还遵循了清洁流程:

     使 Linux_clean 成为问题
     清洁
     RM–RF ./BINARIES
     RM–RF ./links_FW/include/config
     构建 Linux
     使 Linux_install
     使–s–j 取决于
     使–s–j

    此致、

    Praveen