您好!
我正在使用 OMAP-L138 LCDK 设置 PLL 值。 根据以下调用、使用 OMAP-L138 LCDK GEL 文件将内核设置为456MHz:
Set_Core_456MHz (){
DEVICE_PLL0 (0、18、0、0、1、11、5);
GEL_TextOut ("\tPLL0 init done for Core:456MHz、EMIFA:38MHz\n"、"输出"、1、1、1);
}
然而、当 PLLDIV7的值为5时、当使用1.3V NOM 内核电压时、我们得到的 SYSCLK7值为76MHz、大于 SPRS586J OMAP-L138数据表中表6-5中指定的50MHz 最大值。
这是 TI 提供的 GEL 文件、那么在本例中、这些设置是否会导致超出 SYSCLK7的最大值?
此致、
Robert