This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:有关 SAFETY_ERR、RTC 和 DDR_RET 的问题

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/881352/tda4vm-questions-about-safety_err-rtc-and-ddr_ret

器件型号:TDA4VM

您好!  

我们将 TDA4与 TPS6594X-Q1搭配使用。 我们有关于 TDA4工作模式和电源的一些问题。

1、LEO-A GPIO7:输入<- nERR_MCU_SAFETY_ERRn (SOC_SAFETY_ERRn 是可选的)  

该引脚用于功能安全。 PMIC 收到该信号后、PMIC 和 TDA4将进入哪个状态?

发生什么情况、然后 MCU/SoC 发出该信号?   

2、LEO-A OSC32K 端口:RTC 晶体接口。

这些引脚是 RTC 的晶体连接引脚。

如果没有 RTC、PMIC 和 TDA4的安全性,看门狗功能将受到影响?

我们不需要日历功能。  

3、LEO-B GPIO4:OD 输出 --> SoC DDR_RET_1V1

该信号序列要求是什么?

在哪种工作模式下需要 DDR 保持功能?

SoC 是否需要在启动后更改此输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很快会请 LeoPMIC 专家对此进行研究。

    此致、
    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、  

    经过了很长时间、何时我能得到正确的答案?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请查看下面我的回答/评论:

    Q1:Leo-A  GPIO7:输入<-- nERR_MCU_SAFETY 是为了实现功能安全。 PMIC 收到该信号后、PMIC 和 TDA4将进入哪个状态?

    A1:这个引脚用于系统错误倒计数来自 MCU 的输入信号(低电平有效)。 请使用数据表搜索"nERR_MCU"以了解有关此引脚的更多详细信息;无法在此处对其进行描述。  

    Q2:会发生什么情况、然后 MCU/SoC 发出该信号?   

    A2:请参阅数据表的第节:5.3.11错误信号监控器(ESM)。

    问题3:如果没有 RTC、PMIC 和 TDA4的安全性,看门狗功能将受到影响? 我们不需要日历功能。  

    A3:不、RTC 是完全独立的功能、它不会影响 看门狗功能。

    Q4:Leo-B  GPIO4:OD 输出 -->SoC   DDR_RET_1V1; 这是什么信号序列要求?

    A4:此引脚未在 PMIC NVM 中设置;具体取决于应用;请参阅 TDA4的相关文档。  

    Q5:在哪种工作模式下需要 DDR 保持功能?

    A5: 请查看 TDA4的相关文档。  

    Q6:SoC 是否需要在启动后更改此输出?  

    A6: 请查看 TDA4的相关文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、  

    谢谢!  

    LEO-B 的 DDR_RET_1V1输出不受 NVM 控制。  

    MCU 域或主域 LEO-B 的 GPIO4如何输出到 DDR_RET_1V1?  

    通过 LEO 的 I2C1端口?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的;MCU 可以 通过 LEO 的 I2C1端口将 GPIO4输出设置为 DDR_RET_1V1。